This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4094:功能表

Guru**** 2772575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/740155/cd74hc4094-function-table

器件型号:CD74HC4094
E2E 逻辑论坛成员好、
我们的客户询问了数据表中未描述的功能。
您是否将函数输入到???? 是什么?
输入                     参数 SER  OUT
------------------ -------- ------------
CP  OE   STR   D     Q0    qn     QS1     QS2
------ ---- ---- ---- ---- ------ ------
↑      L      X            Z       Z Z      QÕ6     NC
------ ---- ---- ---- ---- ------ ------
↓      L      X            Z       Z       NC        Q7
------ ---- ---- ---- ---- ------ ------
↑      H      L       X    NC    NC    QÕ6     NC
------ ---- ---- ---- ---- ------ ------
↑      H      H       L           qn-1  QÕ6     nC
------ ---- ---- ---- ---- ------ ------
↑      H            H H          qn-1  QÕ6     nC
------ ---- ---- ---- ---- ------ ------
↓     H            H NC            NC NC Q7        
------ ---- ---- ---- ---- ------ ------
↓      H    L        H    ???    ????  ???       ???
------ ---- ---- ---- ---- ------ ------
↓     H     L        L     ???    ???    ???       ???
------ ---- ---- ---- ---- ------ ------
H =高电压电平、
L =低电压电平、
X = DonÕt 注意、
NC =没有电荷、
Z =高阻抗关−状态、
↑=从低电平到高电平的转换、
↓=从高电平转换为低电平。
谢谢、
亚苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yasu、

    数据表的第一页中提到了该操作。 当 Strobe 引脚为低电平时、数据将不会从每个移位寄存器传输到存储寄存器。 这意味着数据线将是无关 X。这也意味着 Q0到 Qn 引脚的输出将具有 NC。 最后、由于这些是负 CP、这意味着 QS1将具有 NC、QS2将具有 Q7作为其输出。 下面是我所说内容的摘要。

    ------ ---- ---- ---- ---- ------ ------
    ↓μ A h L X 常闭 常闭 常闭 问题7.
    ------ ---- ---- ---- ---- ------ ------

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan-San、

    感谢您的快速回复!

    谢谢、
    亚苏