This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] COM 逻辑问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739895/comical-logic-problem

很抱歉让这里的聪明的人用这个来打扰。

正在寻找一种似乎微不足道的逻辑门解决方案、而这种解决方案却是我所不知道的。

它基本上相当于两个按钮上的中间关闭切换开关。

如果您按下按钮 A、电路 A 将打开。  如果您按下按钮 B、电路 B 打开、电路 A 关闭。 来回切换。  两个 RS 锁存器和二极管。  我明白了。  简单。

现在、我们来看一下硬部件。

如果您按下当前打开的一个、它将关闭、不会影响另一个打开的开关(目前仍然关闭)、并再次允许您按下 A 或 B 并再次开始切换。

我真的觉得这应该有一个微不足道的逻辑解决方案、但我无法管理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可行的、但似乎是令人难以置信的过度。  请原谅这张糟糕的图纸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!

    我没有为您准备的解决方案。 请允许我花几天时间思考一下实现这一目标的方法。 我能否询问此切换按钮用于什么应用?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这比需要物理解决方案更像是一种脑力锻炼。

    我上面的解决方案可以从2个选择器中的1个选择器扩展到 x 个选择器中的1个选择器、而不会出现任何问题、 它看起来像是很多部件。

    您询问"此切换按钮用于什么应用"。  需要清除的按钮数量与逻辑输出数量相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joshua、

    我想不出这是一个微不足道的解决方案--我提出的一切都是相当复杂的。

    快速/便宜/高效的解决方案是使用微控制器。

    由于此论坛专门用于支持 TI 的逻辑产品系列、因此这可能不会获得很多可见性。

    您可能会从主流网站(如 Slashdot 或 Reddit)获得更好的响应。  我建议构建一个小状态图、以显示所需的结果。