This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC06A:当 VCC 在0V - 1.65V 范围内时、逆变器缓冲器输出是否为高阻抗?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC06A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/738178/sn74lvc06a-is-the-inverter-buffer-output-high-impedance-when-vcc-is-in-0v---1-65v-range

器件型号:SN74LVC06A

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑将 SN74LVC06A 用于他们的新产品。 他们有一个问题,如下所示。

问:当 VCC 在0V - 1.65V 范围内时、逆变器缓冲器输出是否为高阻抗?  当 输入 A =低电平且 VCC 介于0V 和1.65V 之间时、是否还可以保证高阻抗状态?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、
    SN74LVC06A 针对 Ioff 进行了指定、这意味着当 Vcc = 0V 时、可保证输出处于高阻抗状态。 在0.1V 至1.65V 范围内、没有此类保证。 该器件的其余规格仅在 Vcc = 1.65V 至3.6V 范围内有效。

    简单的答案是、不、当输入为低电平并且 Vcc 在建议的工作范围之外(在0.1V 至1.65V 之间)时、不能保证高阻抗状态。

    有一些器件保证了这一点--它是一项被称为"加电三态"的特殊功能。 遗憾的是、它仅存在于总线收发器中、我不知道任何具有该功能的开漏器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    非常感谢您的回复。 我明白了、您的回复非常有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。