请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74ALVTHR16245 大家好、
我的一位客户正在寻找逻辑收发器(245系列) 可以 是热 插拔。 他们发现 SN74ALVTHR16245似乎 可以进行热插拔、因为器件数据表中说 它具有热插入功能。 他们的理解是否正确? 热插入功能是否与热插拔功能相同? 是否有任何方法可以找到哪个器件具有热插拔功能? 请告诉我如何查找此类器件?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。