This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:客户混合推挽和开漏

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/740249/txs0104e-customer-mixing-push-pull-and-open-drain

器件型号:TXS0104E
Thread 中讨论的其他器件: TXB0104

您好、支持团队

客户和我有点困惑、他希望通过  TXS0104E 运行漏极开路和推挽信号。  数据表状态- TXS0104E 器件也可用于推挽驱动器被连接至数据 I/O、但是对于此类推挽式应用、TXB0104器件也许是一个更好的选择。 您能解释一下吗?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    TXS 具有内部10k 上拉电阻器。 因此、在正常运行期间或默认状态为低电平时、它将始终消耗电流。 该内部上拉电阻器还会影响音量电平、尤其是在弱驱动器尝试灌入所有电流并保持逻辑低电平时。
    话虽如此、TXS 仍可用作推挽和开漏接口的电压转换器件、但由于集成了上拉电阻器、它适用于开漏。 这避免了使用外部上拉电阻器、从而节省成本和空间。
    TXB 是缓冲转换器件、因此适用于推挽接口、不适用于漏极开路。
    如果您需要其他信息、请告诉我。