This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:SN74LV4T125

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739814/sn74lv4t125-sn74lv4t125

主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,赵辉,
    我已要求我们的翻译专家查看并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朱(金字旁容)

    欢迎使用 e2e。
    1) 1)输出上的负载是多少。 该器件的额定工作频率为50MHz、但100Mhz 工作频率取决于输出端的负载和可接受的占空比变化、并满足接收器器件的阈值电平。
    2)是的、所有引脚都具有内部 ESD 保护。
    3) 3)不需要上拉、因为输出为推挽式。

    由于所需的电压范围为1.1- 3.3V、请考虑使用 SN74AXC8T245、该器件支持低至0.65至3.6V 的低压转换。 它支持高达380Mbps 的高速(用于1.8V-3.3V 转换)。 但是、这不是单电源。 是否有理由对单电源感兴趣? 通常、单电源具有 TTL 兼容输入、允许将1.8V 转换为3.3V。 1.1V 可能不符合转换的阈值电平。