This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G157:具有 NiPdAu 镀层的 SN74LVC2G157DCU

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739823/sn74lvc2g157-sn74lvc2g157dcu-with-nipdau-plating

器件型号:SN74LVC2G157

你(们)好 我们希望仅获得具有 NiPdAu 镀层的 SN74LVC2G157DCU。 是否指定74LVC2G157DCURG4  保证我们将仅获得 NiPdAu 而不是锡?

谢谢你。                                       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carl、
    是的、这在数据表末尾附近的封装选项附录中进行了说明。 每个器件型号都有一个列出的铅/焊球涂层。 不要选择具有锡选项的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。