This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:输出使能(OE)技术规格验证

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739909/txs0104e-q1-output-enable-oe-spec-verification

器件型号:TXS0104E-Q1

大家好、

我想验证数据表中的 OE 规格。 我看到 OE 的最大电压电平为5.5V。 我很惊讶地看到、该最大值没有提到其中任何一个 VCC。 这是准确的吗?

在两个 VCC 都处于较低电压(例如 VCCA = 1.8V 和 VCCB = 3.3V)的情况下、OE 引脚上的电压是否可以接受?

感谢您的支持、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、
    是的、TXS 器件上的 OE 引脚具有过压容限。