This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:如何设置触发点以实现输出 H 或 L

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739902/sn74lvc2g17-how-to-set-the-trigger-point-to-make-output-h-or-l

器件型号:SN74LVC2G17

我正在寻找具有可调触发点的双路施密特触发器。 但是、TI 似乎没有相关产品。 我不是很确定。

我有几个问题、请帮助我弄清楚。 谢谢你。  

关于 SN74LVC2G17、我的理解是触发点是基于 Vcc 功率级别的范围。 如果 Vcc 为3.3V、则 VT+和 VT-的触发点范围将为 Vcc 3V 和 Vcc 4.5V。 对吧?

2.我是否可以设置一个固定的触发点,而不是一个范围。 否则、可以调节此触发点、因为我仍然需要微调固定触发点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的、LVC2G17在表中列出的3V 和4.5V Vcc 之间、3.3V 时的触发点范围为 VT+和 VT-。

    2.本器件上的固定触发点不应更改。 给出了一个范围、因为所有器件的阈值都在该范围内的某个位置。 如果您在运算放大器页面上发帖、询问它们是否可以帮助您找到具有放大器的解决方案、以便您可以设置固定阈值。 这对于逻辑门是不可能的。

    谢谢!
    -Karan