This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:用于双电源方向控制电压转换(替代高电流驱动器74LVTH245)的任何解决方案

Guru**** 2506255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245, SN74LVCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739526/sn74axch8t245-any-solution-for-dual-supply-direction-controlled-voltage-translation-substitution-of-high-current-driver-74lvth245

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH8T245

您好!

对于 Intel ARRIA10等新 FPGA 技术、建议在  3.0V 环境中运行 FPGA-IO。

是否有将 中型并行总线系统连接到此类3V FPGA 的解决方案?

到目前 为止,我们使用 74LVTH245 (它能够驱动 64mA@0.55V 的低电平电流 )将其连接到3.3V FPGA

对于新的 Arria 10设计、我们 需要对接口进行返工。

最好能找到一个双电源/方向控制电平转换    器、例如市场上具有更高电流驱动能力的74LVTH2240WM。

无法驱动 IOL 最大为12mA 的中型总线系统 (来自 74LVTH2240WM 数据表) 。

TI 是否有任何计划 或想法来满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlheinz、

    如果我理解正确、您之前使用的器件可驱动高达64mA/通道、但现在您还需要具有电平转换功能的高电流驱动解决方案。

    SN74AXCH8T245是否满足您的系统要求?  

    虽然通道的额定电流为12mA、可提供特定的 VOH/VOL 电压、但只要 VOH/VOL 电平可用于您的系统、通道就能够驱动更高的电流。
    此外、您还可以并行输出通道来增加电流驱动、以满足您的系统要求、这种可能性是不是吗?

    您需要驱动多少条线路? 这些信号都是单向的吗? 您是否计划使用特定接口?

    另一种适合您的选择是 SN74LVCH8T245器件、该器件在3V 时的额定电流高达24mA/通道。 同样、在这种情况下、通道能够驱动更高的电流、并且可将通道并联以增加驱动强度。

    希望这对您有所帮助!  
    请告诉我您可能还有哪些其他问题。
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael

    感谢您的快速回复。

    a)我们的单向输出(地址、时钟、板选和 R/W 控制)可通过74LVTH245按原样使用。
    b)我们的单向输入(中断线路)需要电平转换。
    c)我们的双向数据总线需要电平转换和方向控制

    (b)和(c)上的三态能力对于 Arria 的正确加电排序很好。

    因此、我们应该仔细研究 SN74LVCH8T245。

    在过去、使用一个74LVC2G241 (指定为24mA @ 0.55V)时、我们在不同总线插槽上的总线时钟线路上产生的难看反射会带来最大的麻烦

    当三个74LCV2G241并联(或一个74LVTH245)时、即使在长期测试中、也不会再发生总线错误。

    因此、足够的驱动能力几乎有助于关键总线线路。 我们在74LVTH245拥有的最好的体验。