This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:SN74LVC2G74

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739521/sn74lvc2g74-sn74lvc2g74

器件型号:SN74LVC2G74

如果 PRE = H、CLR= H 和 CLK = L 和 D= H (上拉至5V) 、将是触发器输出 q 和 qbar 的欠压状态或初始状态、那么在上述条件下、我需要 Q 和 Q bar 的逻辑表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saisivarajagopal、

    以下是一个常见问题解答帖子、可解答您的问题: