This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4536B:指示数据流量的 LED

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737802/cd4536b-led-indicating-data-traffic

器件型号:CD4536B

您好:  

我们是一家 OEM 公司、已为客户构建工业控制器大约10年。  控制器有一个计时电路、当控制器和外设之间存在数据流量时、控制 LED 的闪烁。  就像调制解调器和路由器上的设备一样。  最近、我们注意到、上电时 LED 闪烁一次。  这种情况发生在最近购买的芯片上。  2011年之前购买的芯片上不会出现这种情况。  我想知道芯片设计在此期间是否发生了变化。

此致、谢谢。

Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、欢迎参加论坛。

    据我所知、CD4000系列逻辑在40年内没有改变。 我们会测试离开 TI 的每个器件、它们仍然符合数据表标准。 制造工厂可能不得不购买一台新设备(例如、光刻机)、并且由于这种变化、该流程可能发生了轻微变化。 有些系统设计对细微更改比其他系统设计更敏感。

    您能否提供所用电路的原理图? 我们可能能够缩小系统对这种过程中的微小变化敏感的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。  请在下面的中找到 LED 闪烁电路的原理图:

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复位不会影响单稳多谐振荡器的锁存器、这些锁存器本身以未知状态启动。 旧器件在为锁存器提供默认"低"输出的过程中必须存在轻微不平衡、现在它们具有轻微不平衡、以提供默认"高"输出。 遗憾的是、这只是锁存器件工作的一部分。

    我假设在系统稳定且运行后器件正常运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    是的、意外闪烁在加电时发生、之后正常运行。

    感谢您的分析。 我预计本周将有一批新的产品。 我将对它们进行测试、看看会发生什么情况。 如有必要、我将再次与您联系。

    再次感谢你的帮助。

    Edwin