This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:从上电到 OE"H"时序规格

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739060/txs0104e-timing-spec-from-power-up-to-oe-h

器件型号:TXS0104E

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TXS0104、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

如数据表中所示、
以确保加电期间处于高阻抗状态
或断电时、OE 应通过 A 连接到 GND
下拉电阻器

从 VCCA/VCCB 上升到 OE 变为高电平的最短时间是多久?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我并不完全理解你的问题。 不过、根据我的理解、您会问、一旦 VCCA/VCCB 上升到其活动状态、您必须等待多长时间才能使用 I/O 引脚。 没有等待时间。 一旦 VCCA/VCCB 处于活动区域、便可利用 OE 引脚和其他 I/O 引脚。
    下面是有关加电三态电路运行的应用手册。 www.ti.com/.../szza033.pdf

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    感谢你的答复。

    我了解当 VCCA/VCCB 处于活动区域时、可以使用 OE 引脚和其他 I/O 引脚。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一