This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:电流消耗

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/738597/sn74lvc1g14-current-consumption

器件型号:SN74LVC1G14

您好!  

我想知道典型电流 消耗(ICC)。 最大值为10uA、但您能告诉我典型值吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    写入的最大值包含总泄漏电流和其他可能需要一些静态电流的电路特性。 我将查看我是否能找到某种形式的典型 ICC 电流。
    以下是应用手册、您可以使用数据表值计算总功耗(如果这是您的最终目标)。
    www.ti.com/.../scaa035b.pdf
    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata、

    当输出在5.5V 时为高电平时、典型的 ICC 电流为100nA;当输出在5.5V 时为低电平时、典型的 ICC 电流为60nA。 这是额定电压、温度为25°C。

    谢谢!
    卡兰