This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS26:5426 v 54LS26中的电流消耗

Guru**** 2579155 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LS26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739287/sn54ls26-current-consumption-in-5426-v-54ls26

器件型号:SN54LS26

大家好、我已经将我的设计从5426裸片转换为 JM38510/32102BCA CFP IC 封装。 我一直在尝试找出封装中的芯片、无论是标准 TTL 芯片还是 LS 芯片。 我猜这是 LS 裸片、但无法确认。 这来自军事应用。

是否有任何方法来验证这一点? 我无法进行测试? 我知道该部件是旧的、但无法更改。 零部件是从旧库存中购买的。

谢谢。

这当然非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sara、
    32102BCA 使用与 SN54LS26相同的裸片。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水