This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH8T245:SN74AVCH8T245DGVR

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH8T245, SN74AXC8T245, SN74AXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739081/sn74avch8t245-sn74avch8t245dgvr

器件型号:SN74AVCH8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245SN74AXCH8T245

大家好、我目前正在从事一个使用 SN74AVCH8T245DGVR 的项目。 SN74AVCH8T245的数据表不提供有关 DGV 封装图的信息。

那么、您能否提供 SN74AVCH8T245DGVR 的封装图信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我。

    欢迎使用 e2e。

    您可以考虑使用 SN74AVC8T245DGV 封装的封装图。
    我对器件的总线保持版本与非总线保持版本之间的关系很好奇。 请告诉我 SN74AVCH8T245的应用用例(如果可用)。

    我们最近还发布了新的总线保持器件 SN74AXCH8T245和采用更小封装的非总线保持版本 SN74AXC8T245
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我。

    如需进一步参考、您还可以参考以下链接、按封装/引脚查找 TI 产品。
    www.ti.com/.../searchproductbypackage.tsp

    同时、我已请求数据表团队更新数据表上的 DGV 封装。