This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV07A:3.3V 至5V 缓冲器查找

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/738995/sn74lv07a-3-3v-to-5v-buffer-finding

器件型号:SN74LV07A
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT244

您好、TI EE

       请帮助建议使用缓冲区。

       5V VCC、并具有将3.3V 电压电平更改为 5V 电压电平的功能。请勿打开收集器。 并且不需要上拉.5V 输出驱动器电流、电流至少为8mA。谢谢。

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cheney、您好!
    我知道您正在寻找一个由5V 供电但接受3.3V 输入的缓冲器、并且您不需要集电极开路(或漏极开路)解决方案。 IOH 需要至少为8mA @ 5V、0.5V 压降。

    我想 SN74AHCT244能满足您的需求。