This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:最大数据速率是多少?#39?

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/738688/sn74lv4t125-what-s-the-maximum-data-rate

器件型号:SN74LV4T125

您好、数据表中没有 SN74LV4T125的最大数据速率参数。

如何计算它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    在数据表的第一页上、它指示器件的额定工作频率为50MHz、即100Mbps。 如果您希望获得更详细的信息、我们提供了一个常见问题解答、其中详细介绍了输出转换率计算、该常见问题解答位于 :e2e.ti.com/.../718814