This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:SN74AVC2T244DQER

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/738766/sn74avc2t244-sn74avc2t244dqer

器件型号:SN74AVC2T244

大家好、我已经为 电平转换器选择了 SN74AVC2T244DQER 器件。

要获得相对于输入的输出、  4引脚(/OE)应接地或连接至 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    /OE 引脚为低电平有效。 这意味着连接到 GND 将获得相对于输入的输出。
    我将进入系统、在下次更新时将真值表添加到数据表中。

    谢谢!
    -Karan