This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T97:SN74AUP1T97YZPR Cita JC 值(θjc)

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737214/sn74aup1t97-sn74aup1t97yzpr-cita-jc-value-jc

器件型号:SN74AUP1T97

我可以  θjc SN74AUP1T97YZPR Cita JC 值(μ H)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我已经提出了这项要求、并在它可用时通知您。

    更新通常需要一周时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    以下是以 oC/W 为单位的结果

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    123.7
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    1.4.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    37.4.
    结果- psi JT (标准数据表值)
    0.4.
    结果- psi JB (标准数据表值)
    37.6.
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)
    不适用