This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:镍钯金(NiPdAu)端子镀金厚度

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737137/sn74lvc1g04-gold-thickness-in-nipdau-terminal-plating

器件型号:SN74LVC1G04

您好!

请告诉我 SN74LVC1G04DCKT 的 NiPdAu 端子镀层中的金厚度。

提前感谢、

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我相信这正是您想要的。 www.ti.com/.../search
    SN74LVC1G04DCKT 可能有多个制造基地、因此同一器件存在轻微差异。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    链接中的信息 显示黄金的重量、但我需要知道厚度。  我不知道金的分布面积、因此无法计算厚度。  查询与金脆化有关-如果金太多、因为镀层太厚、可能会削弱焊点。

    提前感谢、

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我正在联系质量方面的人员、以帮助您找到答案。 请允许我在本周结束前为您提供帮助。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    这就是我对金厚度的回退:最小为0.12 uin 这就是我可以为您提供的所有内容。

    谢谢!
    -Karan