This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A-Q1:VCC 和 VOH 的特性曲线

Guru**** 2388030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737837/sn74lvc126a-q1-characteristics-curve-for-vcc-and-voh

器件型号:SN74LVC126A-Q1

您好!

您能否提供特征 曲线(gagh)、以显示 VCC (垂直)和 VOH (水平)在每个 IOH 条件(-4mA、-8mA、-12mA 和-24mA)下的关系?

数据表仅显示 VOH 的最小值。 但客户希望了解 VOH 的变化、因为接收器器件是 TTL 型缓冲器、 具有不同的灌电流。  

此致、

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此数据当前不适用于此器件。 您的客户是否会以3.3V 电压运行此器件? 如果我们可以缩小要求范围、那么我们可以提供相关数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maier、
    感谢你的答复。

    是的、客户通常使用3.3V、最坏情况下预计为3.6V。
    您能否提供每个条件的数据?

    此致、
    Furuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些数据适用于最坏的情况、即我们可以保证该器件不会比这些曲线更糟。