This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125 Voutput 最小下冲规格

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/738325/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125-voutput-min-undershoot-spec

器件型号:SN74LVC1G125

您好、先生、

如果 SN74LVC1G125输出引脚中有-1.14V 下冲、是否会导致损坏?

测量波形、请提供建议、

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、

    这超出了绝对最大额定值、但只要钳位电流保持在其最大额定值以下、就可以了。 我看到它会快速尖峰、因此可能不会引起关注、但这同样取决于在尖峰期间流经保护二极管的电流量。 输出连接了什么? 我对导致这种情况的原因很好奇。