This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:SN74AHCT126

Guru**** 2924930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCR16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/733724/sn74lvc16t245-sn74ahct126

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVCR16245A

你好

我在使用 SN74AHCT126DGVR、SN74LVC16T245DGVR 时遇到问题

我有2种类型的离散线:

1)。 可配置分立式,连接 到 SN74AHCT126DGVR (用作输出驱动器)和 SN74LVC16T245DGVR (用作输入缓冲器/电压转换 器),两个 IC 都是5V (VCCB),控制线/FPGA 输入为3.3V (VCCA)。 一旦线路被设定为输出,输入缓冲器为'Z',而另一种方法

2)。 由 SN74LVC16T245DGVR 驱动的输出分立式、 5V (VCCB)  3.3V (VCCA)

当两种配置都设置为输出时,配置1会在输出端提供7V 的电压作为“高电平”,而在配置2上,我会看到正常电平。 这是什么呢?  它是否与不同的逻辑系列(HCT 和 LVC)相关?

配置1:

配置2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能为我提供示波器截图吗? 为什么在 VPX 的输出端有5V 上拉电阻器? 我没有看到原理图有什么特别错误、因此如果我可以获得示波器截图、或许可以帮助缩小问题范围。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    上拉电阻用于输入

    当 需要 DISC_CONF_1作为输出时、启用 SN74AHCT126DGVR、但当 DISC_CONF_1作为输入时 、禁用 SN74AHCT126DGVR、然后需要上拉。

    关于示波器:此50MHz 测试驱动至24 Ω 电阻负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、您的信号看起来具有过冲和下冲。 我已经从接地到3.3V 消耗了线路、因此您可以清楚地看到这一点。

    要解决此问题、您可以添加阻尼电阻器或电容器、或将两者混合使用以增加负载和降低振铃。

    另一种选择是使用 SN74LVCR16245A 等器件 。 该器件具有内置的串联电阻器、可降低输出边缘的速度并降低开关噪声。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的重播

    我们为什么会得到这种过冲? 我们尝试添加串联电阻器、但它没有改善输出、仍然过冲

    谢谢

    Yaniv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaniv、您好!

    寄生电容和电感对电路板的影响可视为 LC 谐振类型。
    以下是可能减少过冲和下冲的方法。

    1) 1)增加了外部栅极电阻。 您使用了什么串联电阻值?
    2) 2)更小的栅极驱动电路输出电容。 负载电容是多少?
    3) 3)降低栅极驱动电路的接线寄生电感。 如果布线过长、则会导致输出端出现振铃。 您能否为我提供设计的一些布局?

    当电阻较小时、过冲/下冲峰值将增大并延长振铃衰减时间。
    此外、较高的电容会降低开关速度。
    电感应尽可能小。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们没有串联电阻器、因此在第一步时、您需要对您编写的 IC 提出建议

    关于布局、我将检查如何附加此内容

    谢谢

    Yaniv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaniv、您好!

    您是否仍有疑问或是否已解决问题?

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在等待具有串联电阻器的缓冲器、我可能有更多问题

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karan
    很抱歉,但我感到困惑。

    过冲/下冲位于"output"行"disd_our_1"..而不是"disc_CONF_1"上

    问题在于电压转换器的输出没有上拉电阻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaniv、您好!

    您的设置看起来正确。 我将告诉您同样的事情、尝试在输出端添加一个串联电阻器。 请告诉我正在驱动什么负载。 如果输出端不匹配、则会出现振铃、导致您看到的过冲和下冲。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不知道另一端(客户)的负载是多少、这   条线路的 VOL (<0.8)、VOH (>2.4V)将支持5V 的 TTL 电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaniv、您好!

    您是否尝试过串联电阻器? 祝你好运?

    谢谢!
    -Karan