This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:应该为 MDC/MDIO 应用选择哪个上拉电阻器?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737963/lsf0102-what-pull-up-resistor-should-be-chosen-for-mdc-mdio-application

器件型号:LSF0102

有关我们的设计、请参阅下图。 我们使用 LSF0102将 MDC/MDIO 电压电平从3.3V 源转换为1.2V 目标。 如何为 A 和 B 通道选择正确的上拉电阻器? 规格中有一个表格(下面剪切和粘贴)建议了上拉值、但如果我们的目标仅灌入5uA 电流、这些小电阻值建议不会导致低信号电平问题?  

LSF0102的 A 和 B 通道相互隔离? 通道的上拉不会影响 B 通道的上拉值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我们在此处提供了有关 LSF 器件的培训视频:

    观看这些视频将帮助您了解器件的运行情况、还将介绍电阻器的大小。