This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104EPWR RoHS 和 SGS 报告

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737405/txs0104e-txs0104epwr-rohs-and-sgs-report

器件型号:TXS0104E

我有一个客户要求 TXS0104EPWR RoHS 和 SGS 报告、您能不能提供相关信息、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chappell、您好!
    我相信您查找的信息可在我们的网站上找到。 以下是一个直接链接: www.ti.com/.../pinout-quality

    将来、您可以通过检查器件的产品文件夹来节省一些时间。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys
    我只能找到 RoHS 报告、找不到 SGS 报告、您能否向我提供 SGS 报告?Thx!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 SGS 报告?