This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT7046A:将解调噪声移至更高频率的任何方法。

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT7046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737919/cd74hct7046a-any-method-to-move-the-demodulation-noise-to-higher-freq

器件型号:CD74HCT7046A

大家好、

我们的客户将 CD74HCT7046A 用于 FM 解调电路。 输出解调噪声过高时:约为50~60mVpp。

是否有任何方法可以降低噪声振幅?

或者 有什么方法可以将解调噪声移至更高的频率? 现在、噪声频率大约为几 kHz 至20kHz。

期待您的回复、非常感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bell、
    您能否提供 FM 解调器电路以及如何测量解调噪声的详细信息?