This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:以下电路无法正常工作的原因是什么?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737698/txs0102-any-reason-why-the-circuit-below-wouldn-t-function

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G34

检查器件的输出时、低电平不会变为零伏。 接地正常、VCC 机器人将进入同一个3V3电源轨。 该电路如下所示。

谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    如果输入不变为0V、TXS 系列器件将不会变为0V。这些器件适用于漏极开路应用、我假设它会将电流消耗到您的输入缓冲器中、这会导致电压高于0V。 此器件不用作缓冲器。
    本常见问题解答介绍了自动双向系列的差异。 e2e.ti.com/.../719537
    这是我们的培训页面、其中包含有关 LSF 系列的视频、该系列与 TXS 系列非常相似、便于您了解有关使用它进行设计的更多信息。 training.ti.com/TLM-LSF-Intro

    您的输入似乎没有改变方向、因此您认为单向缓冲器可以为您效劳吗? 这将消除您的未达到0V 的问题。 SN74LVC2G34可能可以正常工作吗? 如果您告诉我您的要求、我可以帮助查找器件型号。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 我认为该部件应该可以正常工作、我会检查并返回给您。 谢谢。
    日文