This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737715/faq-what-is-the-default-output-of-a-latched-device-flip-flop-latch-register

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 输出参数>>电流常见问题解答

触发器、锁存器和寄存器在加电时不具有默认状态。  输出处于"未知"状态、直至数据计时。

这是因为用于存储输出值的底层锁存电路在启动时固有不稳定。  它可能会在输出端变为高电平或低电平、在测量值之前无法确定该值。

此处显示了最基本的 CMOS 锁存电路:

当 Vcc = 0V 时、CMOS 电路中的所有值为0V、很容易确定输出(0V)、 但是、随着电源的增加、在没有额外信息的情况下、无法知道锁存器的哪一侧为"高"、而当系统达到稳定状态时、哪一侧为"低"。 这样的锁存器在每次连续启动时都很容易具有不同的状态。

由于制造和系统负载方面的缺陷、锁存器每次都可能以相同的方式启动、即使在多次测试时也是如此。 需要注意的是、这不能保证输出始终为该值。 不同的器件可能具有不同 的缺陷、这些缺陷会导致不同的"默认"输出状态、并且此状态可通过系统负载进行更改。 系统中持续存在的电荷通常会决定启动时锁存器的状态。