This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC594:IBIS 模型

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC594, SN74HC595B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737450/sn74hc594-ibis-model

器件型号:SN74HC594
主题中讨论的其他器件: SN74HC595B

您好!
我正在寻找一个 IBIS 模型,用于具有输出寄存器的8位移位寄存器(P/N :SN74HC594),以执行 SI 仿真。 请提供 IBIS 模型。 如果您还有其他型号、请告诉我。

提前感谢、

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    我们目前没有适用于 SN74HC594的 IBIS 模型、也没有替代模型。 但是、我们目前正在研究一个替代模型、我们预计不会在年底之前完成该模型。

    我们有一个适用于 SN74HC595B 的 IBIS 模型。 它也是一个8位移位寄存器、但具有三态输出。 在同一个系列中、它们的表现非常 similarly.e2e.ti.com/.../sclm118-_2800_1_2900_.zip 出色

    谢谢!

    卡兰