This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC04A:如何定义规格'tsk (o)'

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC04A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737409/sn74lvc04a-how-is-the-spec-tsk-o-defined

器件型号:SN74LVC04A

大家好、

SN74LVC04A 数据表中有一个规格 tsk (o)。 由于我的存储器具有两种逻辑器件的输出偏斜规格定义:一种是通道间输出偏斜、另一种是低边沿和高边沿传播延迟(tPLH-tPHL)之间的差异。 我想知道 SN74LVC04A 指定了哪种偏斜 tsk (o)?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    简而言之-第一个。

    您正在寻找的答案可在应用报告 《了解和解释标准逻辑器件数据表 》中找到、此数据表位于第53页:

    4.9.16 tsk (o)输出偏斜

    JEDEC -在驱动相同负载时、所有驱动输入同时开关的单个集成电路的两个输出与输出朝同一方向开关之间的偏差时间。

    TI -单个逻辑器件的指定输出之间的偏差、所有驱动输入连接在一起、输出在驱动相同的指定负载时以相同的方向切换。