This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:有关 TXB0108的一些问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735296/txb0108-some-questions-for-txb0108

器件型号:TXB0108

背景:

-应用:从 VCCA= 1.8V 和 VCCB = 3.3V 开始的 SPI I/F 电平转换

-信号:SPI_CLK (16.5MHz)、/CS、SPI_DI、SPI_DO、/HOLD、 /wp

问题:

 外部上拉

根据数据表要求、如果需要外部上拉电阻、则外部上拉电阻必须大于50kOhm。

例如、应用程序不是双向的。 如果 输入 位于 A 侧、B 侧为输出。 这个规则、超过50kOhm 的外部上拉电阻、 也适用于输入(A) 侧吗?

2.热效应

什么是容易受热影响的电气参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、
    我已要求我们的翻译专家就此向您提供帮助。 他将在24小时内作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    SPI 接口为推挽式、输入侧不需要上拉电阻。
    我无法回答您的第二个问题。
    电气规格随温度变化而变化。 因此、高达85C 的温度上升将在数据表规格范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!
    输入上拉用于  在启动时选择另一个内部时钟。

    对于第二个问题、将向您发送单独的邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 TIGER。

    电子邮件。