This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G126-Q1:不同的订单号、但没有差异说明

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G126-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/736631/sn74ahct1g126-q1-different-order-numbers-without-explanation-about-differences

器件型号:SN74AHCT1G126-Q1

SN74AHCT1G126-Q1的数据表仅列出了一个可订购器件型号- CAHCT1G126QDCKRQ1。 但是、在 TI 的网站上、我可以找到另外两个订单号、即 CAHCT1G126QDCKRG4和 CAHCT1G126QDCKRG4Q、但没有解释这些器件之间的区别。

是否有人可以解释 订单号末尾的不同字母代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    数据表在封装信息部分中列出了3个可订购器件。 您可以看到 DCKRG4和 DCKRG4Q 之间的区别在于它们具有不同的器件标识。 第三个可订购器件中缺失的 G4与 TI 的环境标准有关、可在本常见问题解答中了解更多相关信息。[常见问题解答]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀? 不同的制造基地也可能会出现不同的器件型号。

    由于这三个器件都具有相同的封装、因此它们将安装在相同的焊盘上。 它们在内部也是相同的、因此以相同的方式电气运行、所有这些都由数据表规格保证。

    谢谢!

    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    那么、如果我对您说得对、...G4和...G4Q 只是为了历史原因保留的较旧订单号、而...Q1是用于新设计的订单号?

    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:

    是 G4已保留、以支持相同的可订购器件型号。 Q1并不意味着新设计、但是的、它似乎是此器件的最新器件型号。 所有器件型号都将为您提供完全相同的器件、其行为方式相同。 建议您仅使用一个器件型号进行订购、因为不同的器件型号可能意味着器件来自不同的制造工厂。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    订单代码末尾的不同字母的含义不完全清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:

    没有具体意义。 所有器件都相同。

    G4器件型号已保留。 器件型号末尾的 Q1仅指定器件符合汽车标准。

    谢谢!
    卡兰