This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:符合汽车标准的 SN74LVC1G74DQER 版本

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74LVC2G74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737094/sn74lvc1g74-automotive-qualified-version-of-sn74lvc1g74dqer

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G74-Q1

大家好、

请帮助您检查我们是否有符合汽车标准的 SN74LVC1G74版本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    我假设您只需要一个具有预设和清零功能的触发器。 SN74LVC2G74-Q1是否有其他规格或是否可以正常工作?

    谢谢!
    卡兰