This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:SN74LVCH16T245电平转换问题。

Guru**** 2554130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735394/sn74lvch16t245-sn74lvch16t245-level-translation-issue

器件型号:SN74LVCH16T245

您好!  

我正在 我的项目之一中使用 SN74LVCH16T245DGVR。 在这里、我将驱动16个 IO、从一个端口 ofe2e.ti.com/.../SN74LVCHT245DGVR.pdf 连接到 SN74LVCH16T245DGVR 的 B 端口。 此处、端口以1.8V 为基准、B 端口以3.3V 为基准。

当我将 SN74LVCH16T245DGVR 的 A 端口至 B 端口的逻辑高电平(1.8V)驱动时、当我在这些特定引脚的 B 端口处探测时、我将得到大约(1.2V)的值(3.3V)、在这些引脚上、我应该得到逻辑高电平(3.3V)。 此外、当我将 SN74LVCH16T245DGVR 的 A 端口至 B 端口的逻辑低电平(0V)驱动时、当我在 B 端口处探测这些特定引脚时、我再次接近(1.2V)、在这里我应该得到(0V)为逻辑低电平 、电压下降的原因应该是什么?

兹附上 SN74LVCH16T245DGVR 的原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    您忘记连接的线程中是否有附件?

    如果可能、设置范围也有助于查看器件的行为。 输入、输出、Vcca、Vccb、OE、 dir 将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amarnath、

    您是否有任何更新? 如果没有、我将关闭此主题、一旦您回复、我将通知我该帖子。