This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有高频输入的比较器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, TLV3691, TLV7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/734883/comparator-with-high-frequency-input

主题中讨论的其他器件:TLV7031TLV3691TLV7041

您好!

我正在尝试找到一个比较器、该比较器可在电池供电时以1kHz 的最大频率在输入信号处触发。

我的电源要求应仅以 nsec-usec 为单位。

我的信号输入 变为低电平的时间仅为2-3mSec、比较器必须检测该低电平脉冲和触发输出。

请告诉我、您的任何比较器都支持这一点。

此致

Venkat   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最佳选择是 TLV7031 (推挽输出级)或 TLV7041 (开漏输出级)。 这些比较器消耗335nA 的电流、传播延迟为3us。 它们应该足够快、足以满足您的应用需求、并且功耗相当低。 我们拥有的最低功耗比较器是 TLV3691、其静态电流为75nA、传播延迟延长10倍。 根据您的电源要求、TLV70x1系列可能仍是您的最佳选择。
    卡盘