This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:脉宽随温度的变化

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/736647/sn74lvc1g123-pulse-width-variation-over-temp

器件型号:SN74LVC1G123

团队、

的客户 希望在~200-300ns 脉宽应用中使用 SN74LVC1G123 (多谐振荡器)。   

    • 图4表明1k 的 RL 和100pF 的 Cext 可以产生大约正确的脉冲宽度。
    • 但是、图6表明、低于100pF 的电容虽然可能仍正常工作、但可能会在输出脉冲宽度方面产生很大变化。

在此应用中、再触发时间不会是问题。

 

该器件能否可靠地创建一个窄的脉冲宽度? 脉宽在整个温度范围内(-40至 +85C)预计会变化多少?   

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    该器件实际上非常精确。 下面是一个应用手册、其中介绍了该器件的设计及其在整个温度范围内的精度。 www.ti.com/.../slva720.pdf
    温度范围内的实际限制是外部组件的精度。 例如、电容器值将随温度而变化、从而导致脉冲宽度变化。

    谢谢!
    -Karan