This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:dV/dt 最大规格

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735583/sn74lvc1g123-dv-dt-max-spec

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:SN74LV123A

团队、

SN74LVC1G123和 SN74LV123A 是否是合适的施密特触发器? 还是仅此施密特触发操作

我提出这一问题是因为没有列出指定的 dt / dV 最大值。 我们希望能够以非常慢的输入速率使用它

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    是的、这些器件是施密特触发输入、而不仅仅是施密特触发操作。 LVC1G123仅在引脚 A 和 B 上具有施密特触发输入、而不在 CLR 上具有施密特触发输入。 而 LV123A 在 A、B 和 CLR 引脚上具有施密特触发输入。 您可以使用此器件以实现较低的输入速率。 我们没有这些器件的施密特触发输入的规格。

    谢谢!
    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karan、

    感谢你的答复。 再问一个问题、Cext 引脚是否内部接地?
    通常、建议在外部将该引脚接地、但数据表中未提及该引脚。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    Cext 引脚在内部接地、这就是数据表没有提到将该引脚接地的原因。

    谢谢!
    -Karan