This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:上升和下降时间、开关速度

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/736551/sn74lvc2g126-rise--and-fall-time-switching-speed

器件型号:SN74LVC2G126

您好!

我对器件表有几个问题。

  1. 6.3建议运行条件:Δ t /Δ_v A 输入为10ns/V
    1. 这是否意味着输出不能再跟随输入上升?
  2. 9.2.3应用曲线:这是单个频率的频率行为吗?
    1. 因为当我获得40MHz 数字信号时、我认为100MHz 对于开关速度而言是不够的

希望我对它进行了充分的解释=)

此致、Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好、欢迎参加论坛!

    有一份应用报告解释了与 CMOS 器件慢速输入相关的问题、位于此处: 慢速或浮点 CMOS 输入的影响

    我不确定你的第二个问题是什么意思。  缓冲器的40MHz 输入将产生40MHz 输出。  100MHz 输入将具有100MHz 输出。