This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102驱动进入另一个 TXB0102

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/736342/txb0102-txb0102-driving-into-another-txb0102

器件型号:TXB0102
Thread 中讨论的其他器件: TXB0108

TXB0102能否驱动另一个 TXB0102?  我提出这个问题是因为我们在驱动另一个 TXB0108时遇到了一个问题、而 TI 的响应是 TXB0108无法提供足够的电流来驱动另一个 TXB0108。  如果有问题、我可以附上我们收到的电子邮件回复。

谢谢、

  DAX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DAX、

    因此、逻辑系列具有类似的特性。 下面是一个常见问题解答、它比较了自动方向感应转换之间的指标。
    e2e.ti.com/.../719537
    由此您可以看到、系列具有许多共同的品质、这意味着自动方向感应转换不适用于您的应用。
    如果您想分享您尝试做的事情、我可能会帮助您选择器件或提出解决方案的想法。

    谢谢!
    卡兰