This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G374:此 IC 需要 ibis 模型

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/736217/sn74lvc1g374-need-ibis-model-for-this-ic

器件型号:SN74LVC1G374

我需要 一个用于 SN74LVC1G374的 ibis 模型来运行 SI 分析。 TI 站点上有一个用于此 IC 的 ibis 模型。 我无法下载。 当我选择该模型时、它将在新页面中打开、其中显示所有数据。

我尝试在记事本中复制该数据并将其保存为 IBS 文件、然后在 hyperlynx 工具中打开同一文件。 它不会打开。 请为我提供一个我可以直接打开的模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    由于 IBIS 模型模拟 SI、因此您可以使用 LVC 系列中任何器件的 IBIS 模型进行仿真、因为它们都具有相同的输入和输出驱动器。 我将提交此问题的解决方案。