This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G34:SN74AUP3G34DC -需要知道输出是否为推挽

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735753/sn74aup3g34-sn74aup3g34dc---need-to-know-whether-the-output-is-push-pull

器件型号:SN74AUP3G34

SN74AUP3G34DC -请告诉我所述的器件型号是否具有推挽配置输出? 如果是,我可以上拉和下拉输出信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、您好!

    是的、这是一款具有推挽输出的 CMOS 器件、可根据数据表中列出的以下电气特性输出高电平和低电平。

    谢谢!

    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、您好、欢迎参加论坛!

    要确定器件是推挽还是开漏、请参阅电气特性表:

    此处需要注意的重要事项是:

    (1)该器件同时具有 V_OH 和 V_OL 规格-通常表示推挽输出架构。 不过、一些开漏器件具有规格 V_OH、因此您需要更深入地了解。

    (2)该器件的额定拉电流为4mA (I_OH =-4mA)、灌电流为4mA (I_OL = 4mA)、这_肯定_表示该器件具有推挽输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来像 Karan 打败了我:)希望这对我有所帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Karan 和 EmYs 的详细描述和澄清。