This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G29:封装图引脚编号差异

Guru**** 2928150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735566/sn74lvc1g29-package-drawing-pin-number-discrepancy

器件型号:SN74LVC1G29

您好!

  数据表中 SN74LVC1G29的引脚命名存在差异 (请参阅下文)

谢谢、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、
    感谢您将此事提请我们注意。 我会将此问题添加到我们的数据表勘误表列表中。

    目前、正确的引脚关联为:
    1 = A1
    2 = B1
    3 = C1
    4 = D1
    5 = D2
    6 = C2
    7 = B2
    8 = A2