This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:查找类似的 IC,但具有比 SN74LVC16T245更多的位

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245, 74ACT16861, SN74ABTH32245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735599/sn74lvc16t245-looking-for-similar-ic-but-has-more-bits-than-sn74lvc16t245

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件: 74ACT16861SN74ABTH32245

大家好、我们需要选择3.3V 至5V 电平转换收发   器、我们正在考虑使用 SN74LVC16T245、但如果有任何其他可供我们选择超过20位的收发器、则此收发器的位数仅为16、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emma:

    对于20位总线收发器、我们有74ACT16861。 对于超过20位的数据、我们有一个36位收发器 SN74ABTH32245。
    如果您可以指定运行速度以及在两种设备之间运行的类型、我可以帮助您缩小选择范围。

    谢谢!
    -Karan