This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:将 NC 连接到 GND

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735560/sn74lvc1g07-connecting-nc-to-gnd

器件型号:SN74LVC1G07

您好!

在 DPW 封装上、是否可以将 GND (引脚3)连接到 NC (引脚1)?

这将使布线更方便、但我希望确保引脚1真正未在 IC 内部连接。

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    NC 引脚没有内部连接。

    建议将焊盘焊接在机械强度下、并将其连接到接地层将有助于散热-尽管大多数逻辑器件不需要任何额外的散热。 即使在最大负载下、它们的功耗也通常非常小。

    谢谢!
    -Karan