This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV125A-Q1:散热焊盘连接至 GND 或 N/C?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV125A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735275/sn74lv125a-q1-thermal-pad-connection-to-gnd-or-n-c

器件型号:SN74LV125A-Q1

您好!

我 在设计中使用的是 SN74LV125A-Q1缓冲器。 数据表未提供有关散热焊盘连接的任何信息。

它可以连接到 GND 还是需要保持常闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    散热焊盘可连接至 GND。 下面是我们讨论这一点的常见问题解答页面。
    e2e.ti.com/.../723481

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息 Karan;)

    BR、

    江户