This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245-Q1:输出状态问题

Guru**** 2584365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735270/sn74avc4t245-q1-output-status-question

器件型号:SN74AVC4T245-Q1

尊敬的大师:

在以下条件下工作时、您能帮助我了解此器件的输出状态吗:

VCCA 和 VCCB 均断电(无电源)、但输入端具有信号(随机为低电平或高电平)、在这种情况下、器件将输出什么? 我的客户正在使用此器件设计产品、但可能会在一段时间内遇到这种情况。

谢谢。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    输入信号不会通过器件。 当 Vcca 或 Vccb 的任一电源接地时、器件进入高阻抗状态。 该器件还具有禁用输出的 Ioff 功能。 数据表中有一个 Ioff 规格、表示器件处于关断状态时、不允许超过1uA 的关断电流流经输出。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    "无电源"是否意味着0V? 如果是、则所有 I/O 引脚均处于数据表中 Ioff 指定的高阻抗状态。