This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:首次上电后 Q 和 Q#的状态是什么? 请帮助检查下面的邪教组织

Guru**** 2582165 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735294/sn74lvc1g74-what-is-the-status-of-q-and-q-after-first-power-up-pls-help-check-the-bellow-circult

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件: TPS3808

我使用 tps3808和 sn74lvc1g74来控制电源开/关。 请参见图。 我不确定加电后 Q/Q 的状态。 您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:J49连接到衬套按钮、U116.B 连接到 ATX_PS_ON 信号、我希望实现此功能。
    1) 1) VDD_5VSB 上电后、U114.Q 应为"0"、然后 U116关闭。 ATX 电源关闭。

    2) 2)按按钮。 ATX 开机。

    3) 3)再次按下按钮、ATX 电源关闭。

    .
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您的设置、启动时、PRE 为高电平、CLR 为低电平。 这意味着启动时 Q 为低电平。 然后、根据您的 R3500值和 C3709值、CLR 引脚将变为具有2.2RC 延迟的 H。 一旦发生这种情况、触发器将加电。

    然后、当每个正时钟脉冲由您的按钮触发时、系统将关闭并打开。
    这是一个逻辑分钟视频、介绍了如何使用触发器将瞬时开关转换为切换。
    training.ti.com/TLM-APP-ToggleSwitch

    谢谢!
    -Karan