This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有用于 SIM 卡的交换机逻辑设备?

Guru**** 2830485 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735380/do-we-have-a-switch-logical-device-for-sim-card

主题中讨论的其他器件:TMUX1511

大家好、

    在客户的电路板中、有两个 SIM 卡。 他们希望选择 交换机逻辑设备来选择要使用的 SIM 卡。 众所周知、SIM 卡有四个重要信号:CLK、数据、复位、电源、 因此、它可能需要4通道开关。数据可能需要双向。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    是的、我们有4通道双向开关。  在搜索仿真卡时、我在开关和多路复用器 e2e 论坛中找到了此主题。  

    此外、还将推出一款类似于新 TMUX1511器件的2:1器件。

    谢谢、

    Adam