This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G08:IBIS 模型

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G08, SN74AUP1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/734967/sn74aup2g08-ibis-models

器件型号:SN74AUP2G08
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G08

您好!

 SN74AUP2G08是否有 IBIS 模型? 它不会出现在产品页面的工具/支持选项卡下。

我可以看到 、SN74AUP1G08有一个、但由于它只有一个输出器件、我认为它不会对同步开关噪声(SSN)建模、我对此感兴趣。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    感谢您关注 TI 器件。

    遗憾的是、该器件没有 IBIS 模型。 如果 IBIS 模型至关重要、我建议您联系当地的 TI 代表以申请模型创建。

    谢谢、

    -Eric Kim (DSS)